Abordamos un tema muy recurrente con el que se encuentran diariamente los instaladores profesionales en sus proyectos de iluminación: la creciente demanda por parte de sus clientes para actualizar la iluminación a la tecnología LED.

Guía para la correcta conexión de tubos LED

Nos vamos a centrar en cómo aprovechar las luminarias de tubos fluorescentes ya existentes para la conexión de tubos LED.
Sumario
Los tubos LED han sido diseñados para sustituir a los tubos fluorescentes tradicionales, por ello, para adaptarse a las luminarias y portalámparas ya existentes, los tubos LED se fabrican en los mismos tamaños y con el mismo tipo de casquillos que sus predecesores.

Los tipos de tubos LED más habituales son los siguientes:
T5 - Es un tubo LED que tiene un diámetro de 16 mm y está equipado con un casquillo G5. Los MASTER tubo LED T5 de Philips se fabrican en las siguientes longitudes:
- 600 milímetros
- 1.200 milímetros
- 1.500 milímetros
T8 - Es un tubo LED que tiene un diámetro de 26 mm y está equipado con un casquillo G13. Este tipo de tubo LED es el más utilizado. Philips dispone de tubos LED T8 en las familias CorePro, Master Value, MASTER y MasterConnect con las siguientes longitudes:
- 600 milímetros
- 900 milímetros
- 1.200 milímetros
- 1.500 milímetros
- 1.800 milímetros
Debido a la amplia oferta de tubos LED a veces es complicado saber cuál utilizar al reemplazar los antiguos tubos fluorescentes para nuestro proyecto. Siguiendo estos sencillos pasos acertarás con el tubo LED más adecuado para cada aplicación.
¿La luminaria utiliza un cebador?
A. SÍ. Entonces esta funciona con un balasto electromagnético (EM). Para conectar un tubo LED simplemente tienes que remplazar el antiguo cebador por el nuevo cebador LED que viene incluido con el tubo LED. Puedes utilizar todas las gamas de tubos LED EM de Philips, identificadas con un aro en el casquillo.
B. NO. Entonces el aparato funciona con un balasto electromagnético de alta frecuencia (HF). Elige los tubos LED de Philips que tienen dos aros en el casquillo. No necesitarás anular el equipo o recablear la luminaria, simplemente conecta directamente el tubo LED según lo sacas de su embalaje. Es una solución “plug and play” para una conexión rápida y sencilla.
C. NO. La luminaria funciona con un balasto electromagnético de alta frecuencia (HF) pero no puedes utilizar tubos LED HF o el balasto no es compatible. Entonces puedes anular el equipo y recablear la luminaria para conectarla directamente a la red. Una vez modificada, puedes utilizar todas las gamas de tubos LED EM de Philips identificadas con un aro en el casquillo.

Los tubos LED, debido a su avanzada tecnología, pueden funcionar sin problemas conectando únicamente uno de sus extremos. Para ello es necesario modificar el cableado de la luminaria de tubos fluorescentes, siguiendo los siguientes pasos:
- Apaga la corriente de alimentación.
- Quita el antiguo tubo fluorescente.
- Abre la luminaria para acceder al equipo, en caso de que este no sea visible directamente.
- Elimina o anula el balasto, el cebador y el condensador (en caso de que exista).
- Conecta el cable de fase (L), de color marrón, negro o gris, a uno de los conectores del portalámparas y el cable neutro (N), de color azul, al otro conector del mismo portalámparas.
- Instala el tubo LED en la luminaria, asegurándote de que colocas el extremo marcado en el tubo LED con la indicación L y N (fase y neutro) en contacto con el portalámparas cableado.
- Enciende la corriente y comprueba que el tubo LED funciona correctamente.
Una vez cableada la luminaria puedes instalar cualquier gama de tubos LED de Philips: CorePro, Master Value, MASTER o MasterConnect

Dependiendo del tipo de tubo LED que se quiera instalar existen varias posibilidades de conexión en las luminarias para tubos fluorescentes existentes. Te las mostramos a continuación:
A. Conectar un tubo LED sin modificar la luminaria fluorescente.
1. Apaga la corriente de alimentación.
2. Quita el antiguo tubo fluorescente.
3. Instala el tubo LED en la luminaria. Si esta utiliza un balasto electromagnético de alta frecuencia (HF) puedes instalar las gamas de tubos LED de Philips; InstantFit HF (con dos aros en el casquillo), CorePro Universal y MASTER Universal (con tres aros en el casquillo). Consulta previamente que el balasto sea compatible.
4. Enciende la corriente y comprueba que el tubo LED funciona correctamente.
B. Conectar un tubo LED sustituyendo el cebador por un cebador LED.
1. Apaga la corriente de alimentación.
2. Quita el antiguo tubo fluorescente.
3. Sustituye el antiguo cebador por el cebador LED que viene incluido con el tubo LED.
4. Instala el tubo LED en la luminaria. Puedes utilizar todas las gamas de tubos LED EM de Philips, identificados con un aro en el casquillo.
5. Enciende la corriente y comprueba que el tubo LED funciona correctamente.
C. Conectar un tubo LED eliminando el equipo existente.
1. Apaga la corriente de alimentación.
2. Quita el antiguo tubo fluorescente.
3. Abre la luminaria para acceder al equipo, en caso de que este no sea visible directamente.
4. Elimina el balasto, el cebador y el condensador (en caso de que exista).
5. Conecta el cable de fase (L), de color marrón, negro o gris, a una de las patillas del portalámparas de un extremo de la luminaria y el cable neutro (N), de color azul, a una de las patillas del portalámparas del otro extremo de la luminaria. Conecta el cable de tierra, de color verde y amarillo, desde la patilla que queda libre del portalámparas de un extremo a la otra patilla libre del portalámparas del otro extremo de la luminaria.
6. Instala el tubo LED en la luminaria. En este caso es indiferente a qué lado de la luminaria se conecte el extremo marcado del tubo LED.
7. Enciende la corriente y comprueba que el tubo LED funciona correctamente.
Como has podido ver, la conexión de tubos LED es muy rápida y sencilla. Los tubos LED consumen mucha menos energía que los fluorescentes, tienen una vida útil entre dos y tres veces superior a estos y un rendimiento lumínico (ratio lm/W) también mucho mayor.

¿A qué esperas para ahorra energía sin cambiar tu instalación?
Descubre las gamas de tubos LED de Philips y toda la información necesaria para su correcta conexión desde este enlace:
www.lighting.philips.es/productos/tubosled