Cuáles son los tipos de bombilla LED que existen

Actualmente existe una enorme oferta de tipos de bombillas LED en el mercado y es fácil perderse ante la gran variedad de formas, tamaños, potencias, casquillos, etc.

Tres estilos diferentes de bombillas LED: una bombilla de estilo vintage con filamentos visibles, una bombilla de foco y una bombilla regular, presentadas contra un fondo verde menta.

En este post te explicamos los tipos de bombilla LED más habituales en el mercado, para que conozcas rápidamente sus características y saber cuál es el más adecuado para cada aplicación.

Sumario

  1. Cuántos vatios tiene una bombilla LED
  2. Qué tipo de bombilla LED es más adecuada
  3. Qué tipos de bombilla LED existen

Cuántos vatios tiene una bombilla LED

La cantidad de luz que emitían las antiguas bombillas incandescentes se medía en vatios (W). Era muy común comprar estas bombillas en base a su potencia; 25 vatios, 60 vatios, 100 vatios, etc. y es por ello que todavía hoy relacionamos la potencia (los vatios) con la cantidad de luz que emite una bombilla (los lúmenes), pero en realidad son dos aspectos diferentes:

  • Los vatios indican el consumo eléctrico de una bombilla, es decir la cantidad de energía que utiliza para iluminar.
  • Los lúmenes indican la cantidad de luz que emite una bombilla.

Por consiguiente una bombilla será más eficiente en cuanto consuma menos energía para producir la misma cantidad de luz. Las bombillas LED son mucho más eficientes que las bombillas convencionales ya que necesitan aproximadamente un 85% menos de energía para producir la misma cantidad de luz. Para conocer la eficiencia de una bombilla se utiliza la fórmula de dividir los lúmenes entre los vatios (lm/W). De esta manera podemos comparar los diferentes tipos de bombilla para conocer su eficiencia:

  • Bombilla halógena convencional Consumo 50W, flujo luminoso 750 lúmenes, eficiencia 15 lm/W
  • Bombilla LED Consumo 9W, flujo luminoso 806 lúmenes, eficiencia 90 lm/W
  • Bombilla LED ultra eficiente Consumo 4W, flujo luminoso 840 lúmenes, eficiencia 210 lm/W

Philips ha desarrollado la familia de bombillas LED Master UltraEfficient, que consumen un 60% menos energía que las bombillas LED estándar, lo cual las convierte en las bombillas LED más eficientes de Philips.

Qué tipo de bombilla LED es más adecuada

Las bombillas LED se han impuesto a los otros tipos de tecnología, ya que los LED son mucho más eficientes, tienen un menor consumo energético, emiten más luz, no generan calor, su encendido es instantáneo y tienen una vida útil muy superior a las bombillas convencionales.

A la hora de elegir una bombilla LED hay que tener en cuenta principalmente dos factores: la cantidad de luz que necesitamos y el portalámparas de la luminaria o aparato en donde va a ir instalada.

La cantidad de luz que emite un bombilla LED viene indicado en lúmenes en su envase y dentro del mismo tipo de bombilla se fabrican en múltiples intensidades, para elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades.

Qué tipos de bombilla LED existen

Al ser una fuente de luz tan versátil, las bombillas LED se han diseñado para sustituir a las bombillas convencionales. Para adaptarse a las lámparas y luminarias ya existentes las bombillas LED utilizan los mismos tipos de casquillo y las mismas medidas que sus predecesoras. Los tipos de bombilla LED más habituales actualmente son las siguientes:

  • Bombillas decorativas LED Este tipo de bombillas LED están diseñadas para decorar y ser vistas, tanto encendidas como apagadas. Imitan el aspecto de las bombillas de filamento clásicas y proporcionan una luz cálida de muy alta calidad. Resultan perfectas para aplicaciones decorativas: en la casa y el jardín, hostelería, restaurantes, hoteles, bares y cafeterías. Las bombillas decorativas LED utilizan el casquillo E27, que es el más común, y se fabrican en formas muy diversas: estándar, globo, tubular, pera, diamante, corazón,… Las gamas de Bombillas LED decorativas y LEDClassic bulb de Philips son la elección perfecta si buscas este tipo de bombilla.
Una persona sosteniendo dos bombillas LED diferentes sobre una mesa de madera, comparándolas una al lado de la otra.
  • Bombillas clásicas LED Este tipo de bombillas LED combinan el diseño y el tamaño de las tradicionales con las ventajas de la tecnología LED. Se fabrican en cristal transparente, esmerilado, de color ámbar o ahumadas. Utilizan el casquillo E27, con rosca tipo Edison, y resultan perfectas para aplicaciones tanto domésticas como profesionales: para el hogar, hoteles y restaurantes. Philips dispone de las gamas Master Value LED Bulb y CorePro LED Bulb, donde encontraras las mejores opciones en bombillas LED tradicionales.
  • Bombillas esféricas y vela LED Este tipo de bombillas LED sustituyen a las tradicionales bombillas esféricas y con forma de vela. Tienen el diseño familiar de este tipo de bombillas pero con todas las ventajas de la tecnología LED: luz de alta calidad, un ahorro energético del 90%, larga vida útil,… Son bombillas de pequeño formato para aplicaciones de iluminación cotidianas, indicadas para casa, hostelería y comercios. En las gamas de bombillas CorePro LED, Master Value y Master UltraEfficient de Philips encontrarás la opción ideal a tus necesidades.
Dos bombillas LED esféricas con diseños de filamentos complejos suspendidas sobre un sofá gris, proporcionando iluminación que realza un área de estar acogedora con cojines decorativos, una manta casual y una planta de interior.
  • Bombillas spot LED Este tipo de bombillas LED son la alternativa LED a las bombillas halógenas tradicionales. Las bombillas spot, también llamadas focos, están equipadas con casquillos GU10, GU5.3 y G53 (bombillas AR111) los cuales son muy comunes en aplicaciones para el hogar, comercios, edificios públicos y hostelería. Las gamas Master LEDspot, CorePro LEDspot y Master UltraEfficient de Philips son la alternativa LED para estas aplicaciones y suponen un gran ahorro de energía y mínimos costes de mantenimiento.
Un salón acogedor y moderno al atardecer, con una iluminación LED elegante que realza la atmósfera cálida y acogedora del espacio.
  • Bombillas especiales y cápsulas LED Este tipo de bombillas LED emiten luz direccional y sustituyen a las bombillas de cápsula y lineales halógenas. Constituyen la solución perfecta para la iluminación decorativa en aplicaciones comerciales y de hostelería. Se fabrican con casquillos G4, G9, GY6.35 y R7S para ser compatibles con las luminarias existentes, lo que facilita dar el salto a todas las ventajas de la tecnología LED. La gamas CorePro cápsula LED y CorePro LED lineales de Philips son la alternativa perfecta para este tipo de aplicaciones.
  • Bombillas LED de sustitución de HID Este tipo de bombillas LED son de alta potencia y se utilizan para la iluminación profesional. Constituyen una alternativa fácil y de rápida amortización a las bombillas de descarga de alta intensidad convencionales (HID). Están equipadas con casquillos E27 y E40 para ser fácilmente instaladas en las luminarias existentes y son ideales para su aplicación en comercios, hostelería, industria, iluminación viaria, urbana y residencial. En la gama TrueForce LED de Philips encontrarás la bombilla perfecta para tu aplicación.
  • Bombillas PL LED Este tipo de bombillas PL integran la tecnología LED en un formato de bombilla compacta fluorescente tradicional. Especialmente indicadas para aplicaciones de iluminación interior en general. Aportan todas las ventajas de la iluminación LED, con un ahorro energético de más del 50%. Equipadas con casquillos G24d, G24q, 2G11 y G23 pueden instalarse en las luminarias existentes. La gama de bombillas CorePro LED de Philips mejoran la iluminación en aplicaciones básicas y generales.
  • Tubos LED Este tipo de lámparas LED son la alternativa a los tubos fluorescentes convencionales. Fabricados en un amplio rango de longitudes utilizan los casquillos G5 (para tubos T5) y G13 (para tubos T8) lo que los hace compatibles con las luminarias existentes. Los tubos LED se pueden instalar directamente a la red o con un cebador LED para utilizar la instalación existente. Philips ofrece las gamas Master LED, Master Value LED y CorePro LED de tubos LED para aplicaciones profesionales en comercios, edificios públicos, oficinas, colegios, industria,…
Aquí te hemos mostrado los principales tipos de bombillas LED que puedes encontrar en el mercado. Cada bombilla y cada casquillo están diseñados para una aplicación diferente y para adaptarse a todas tus necesidades, tanto en iluminación doméstica como profesional.

Descubre todos los tipos de bombillas LED de Philips y la más completa información sobre sus áreas de aplicación.

Aquí te hemos mostrado los principales tipos de bombillas LED que puedes encontrar en el mercado. Cada bombilla y cada casquillo están diseñados para una aplicación diferente y para adaptarse a todas tus necesidades, tanto en iluminación doméstica como profesional.

Descubre todos los tipos de bombillas LED de Philips y la más completa información sobre sus áreas de aplicación.

Artículos relacionados

Cambiar fluorescente por tubo LED

Cambiar un halógeno por LED

Vida útil bombilla LED