Seguro que alguna vez te has fijado en la iluminación mediante rieles o carriles, tan habitual en las tiendas y comercios. Este tipo de sistema de iluminación, debido al enorme auge de la tecnología LED y a su enorme flexibilidad, se está incorporando rápidamente a otros ámbitos, como son la iluminación residencial de espacios domésticos, oficinas, espacios industriales, etc.
Carriles o rieles de iluminación LED

Los rieles de iluminación LED son muy fáciles de instalar y consisten, básicamente, en uno o varios rieles metálicos electrificados en los cuales se pueden insertar tantos focos LED como requiera la instalación. Se trata de un sistema de iluminación modular, que puede ser ampliado tanto como sea necesario gracias a piezas de unión, que transmiten la electricidad de un riel a otro, y que permiten el ensamblado de rieles en línea recta, en ángulo de 90 grados, en ángulos variables, formando una cruz e incluso en curva, lo cual otorga una total libertad de formas y diseños para adaptarse a cualquier espacio a iluminar.
La utilidad primordial de un sistema de rieles en el techo es para sustentar la iluminación, pero una vez creada la estructura puede ser empleada para múltiples propósitos, especialmente en los entornos comerciales, como pueden ser para suspender material publicitario, carteles, ofertas o elementos decorativos.
Sumario
Decantarse por un sistema de iluminación LED de rieles es una opción muy práctica y versátil, que proporciona una gran libertad y flexibilidad a la hora de iluminar los espacios, ¡veámoslo!
1. Iluminación móvil. Permite desplazar y cambiar la ubicación de los focos LED, moviéndolos a lo largo del riel, para llevar la iluminación donde se necesita. Esto es especialmente práctico en entornos donde los objetos a iluminar varían regularmente, como por ejemplo los productos en venta de los comercios o los objetos expuestos en galerías, museos o salas de exposición.

2. Una única toma de corriente. Los rieles de luces LED solo necesitan un punto de conexión a la red eléctrica. La electricidad pasa de un riel a otro a lo largo de toda la instalación, alimentando a todos los focos que se conecten a ellos. Esto simplifica enormemente la instalación del sistema de iluminación, evita la necesidad de múltiples tomas de corriente y de hacer agujeros en el techo para la colocación de focos fijos.
3. Ampliable y modificable. Los carriles de luces LED permiten añadir o eliminar focos en cualquier momento, sin utilizar herramientas y sin necesidad de modificar la instalación. Basta con incorporar manualmente nuevas luminarias allí donde se necesiten o quitar las que ya no se emplean para contar siempre con la iluminación requerida.
4. Flexibilidad ilimitada. Es un sistema de iluminación modular que se adapta a cualquier forma y a cualquier espacio. Los rieles de focos LED se pueden cortar a medida para que encajen en un espacio determinado y se pueden unir unos con otros con una libertad total, para llevar la luz donde haga falta.
5. Rieles de triple fase. Con este tipo de riel podemos crear tres grupos de focos LED que se enciendan de forma independiente, utilizando tres interruptores. Esto es muy práctico cuando tenemos en un mismo espacio varias zonas diferentes y no deseamos encender toda la iluminación al mismo tiempo.

La familia de proyectores CoreLine LED de Philips, para la instalación en rail, ofrecen un excelente rendimiento y calidad de luz con un coste operativo muy reducido, gracias al ahorro energético y a su larga vida útil de 50.000 horas. Su diseño sencillo y compacto permite adaptarse a todo tipo de ambientes de forma discreta, para que la luz sea la gran protagonista
Dependiendo de las necesidades de cada aplicación es posible instalar rieles de iluminación LED de muy diversas maneras.
Rieles adosados o de superficie
Es la instalación más sencilla. Solamente hay que ir fijando los rieles al techo mediante tornillos, siguiendo el diseño deseado, y hacer la conexión eléctrica en un punto del circuito.
Rieles empotrados
Esta forma de instalar rieles de luces LED es algo más laboriosa, pero aporta una gran ligereza y limpieza en la superficie donde se monta el sistema de iluminación.
Rieles suspendidos del techo
Esta opción es muy conveniente en espacios con techos muy elevados, donde nos interesa colocar los focos LED a la altura adecuada para obtener el mejor rendimiento lumínico. La instalación se realiza mediante varillas roscadas rígidas o con cables de acero.
Rieles para techo o pared
Los sistemas con riel de iluminación LED se pueden instalar indistintamente en techos o en paredes, en estas últimas tanto horizontal como verticalmente, esta flexibilidad permite iluminar los objetos desde múltiples ángulos y direcciones.
Los sistemas de iluminación mediante rieles de focos LED son una solución completa para una gran variedad de espacios profesionales y domésticos. Su enorme versatilidad permite utilizar diversos tipos de luminarias, proporcionando una iluminación general, iluminación arquitectónica e iluminación de acento al mismo tiempo.
Rieles de iluminación para comercios
Una correcta iluminación en tiendas y comercios es un factor determinante. Los productos expuestos necesitan lucir perfectos, minimizando las zonas sombrías y destacando los colores originales de la mercancía. Los focos LED en rieles permiten personalizar puntualmente la iluminación para que cada producto luzca inmejorable.
Rieles de iluminación para oficinas
Los modernos espacios de oficinas son fluidos, con zonas de trabajo abiertas, salas de reuniones, despachos, etc, divididos por estructuras móviles, que permiten cambiar la configuración del espacio. La flexibilidad de la iluminación mediante rieles se adapta perfectamente a los cambios de los lugares de trabajo.

Rieles de iluminación para ambientes industriales
Los ambientes industriales y los grandes centros comerciales se caracterizan por tener techos muy elevados. Utilizar una estructura de carriles LED suspendida del techo para posicionar los focos LED a la altura perfecta es una inmejorable solución para iluminar este tipo de espacios.
Rieles de iluminación para el hogar
En las viviendas existen innumerables aplicaciones donde utilizar focos LED instalados en railes. Por ejemplo en los actuales salones comedores, donde la cocina está integrada en el mismo espacio, los rieles de tres fases permiten individualizar la iluminación por zonas, compatibilizando la iluminación ambiental y la de acento a partir de una única toma de corriente.
Rieles de iluminación para exposiciones
En los espacios de exposición, galerías de arte, museos y áreas culturales contar con un sistema de iluminación flexible es una necesidad. Los rieles de iluminación permiten orientar los focos LED para presentar las obras de arte bajo la mejor luz posible.
Rieles de iluminación para arquitectura
Desde enfatizar un elemento arquitectónico con un foco de acento, hasta bañar un muro con luz rasante para resaltar su textura, la iluminación es la gran aliada de la arquitectura. Se trate de construcciones contemporáneas o de edificios históricos, los railes de focos LED ayudan a enfatizar las características únicas de cada inmueble.
Como hemos visto la iluminación con rieles de focos LED tiene muchísimas ventajas a la hora de crear espacios dinámicos, flexibles y únicos. Puedes contactar con Philips para resolver todas tus dudas.