Ante la normativa europea que prohíbe la fabricación de tubos fluorescentes T5 y T8 a partir del 24 de agosto de 2023, es necesario decantarse por soluciones de iluminación alternativas y eficientes, como son los tubos con tecnología LED.
Reemplazo de una pantalla estanca por una pantalla LED

A la hora de realizar el cambio a la iluminación LED la opción más rápida y sencilla es sustituir los antiguos tubos fluorescentes por eficientes tubos LED utilizando la misma pantalla estanca. Esto no solamente nos permite conseguir un enorme ahorro energético de manera inmediata, superior al 50%, además nos proporciona un gran ahorro económico al conservar las mismas pantallas, evitando realizar nuevas inversiones en nuestro sistema de iluminación.
Sumario
Las pantallas estancas LED son un tipo de luminaria especialmente diseñada para entornos con un elevado grado de humedad, de suciedad y ambientes corrosivos, como pueden ser, por ejemplo, cuartos de calderas, almacenes de áridos o cereales, garajes y aparcamientos cubiertos, fundiciones, industria pesada, etc. Las pantallas estancas LED también son apropiadas en ambientes donde la higiene tiene una gran importancia, como en las salas limpias de hospitales y laboratorios o en la industria alimentaria.
Este tipo de luminarias se caracterizan por ofrecer un gran rendimiento lumínico y una luz de alta calidad a la vez que garantizan la máxima robustez y estanqueidad, gracias a sus materiales y a sus procesos constructivos, como juntas selladas, conectores eléctricos estancos y cierres herméticos
Tradicionalmente la principal ventaja que se obtiene al sustituir en las pantallas estancas los tubos fluorescentes por tubos LED es una reducción inmediata del gasto de energía a menos de la mitad. Pero además conseguimos otros muchos beneficios:
Larga vida útil
La tecnología LED es actualmente la más duradera del mercado. Con hasta 75.000 horas de vida útil los tubos LED duran hasta 5 veces más que los fluorescentes.
Encendido instantáneo
Los tubos LED se encienden de manera inmediata, sin parpadeos apreciables al ojo humano y, además, su duración y consumo energético no se ve afectado por el número de encendidos y apagados de las pantallas estancas.

Respetuosos con el medio ambiente
A diferencia de los tubos fluorescentes, los tubos LED no contienen mercurio ni otros elementos contaminantes y están fabricados con materiales totalmente reciclables, pudiendo ser reutilizados al final de su vida útil.
Más resistentes
Fabricados con materiales muy resistentes frente a impactos y vibraciones, como el policarbonato o el aluminio, los tubos LED seguirán funcionando correctamente incluso con pequeñas fisuras en su superficie.
Una de las características esenciales de las pantallas estancas es su grado de hermeticidad frente al ingreso de cuerpos sólidos (polvo) o líquidos (agua) y su resistencia ante posibles impactos producidos por accidente o vandalismo.
Existen básicamente dos tipos de pantallas estancas: las compactas, en las cuales el sistema óptico está integrado en la propia luminaria y no se puede reemplazar y las de tubos LED, las cuales permiten sustituir la lámpara LED una vez terminada su vida útil. En ambos casos la pantalla LED debe de garantizar el máximo nivel de estanqueidad y resistencia.
El grado de protección IP de una pantalla estanca muestra el nivel de hermeticidad frente al ingreso a su interior de cuerpos extraños. Este valor se mide mediante dos dígitos, el primero indica la protección ante cuerpos sólidos, polvo principalmente, y el segundo ante cuerpos líquidos como el agua. Cuanto mayor es el número resultante mayor es el nivel de estanqueidad de la pantalla LED. Philips fabrica pantallas estancas con grados IP65, IP66 e IP68 (el máximo reflejado en la normativa internacional CEI 60529).
El grado de protección IK de una pantalla estanca indica la resistencia que ofrece ante los impactos. Este valor va desde el 0 al 10, siendo 10 el nivel de mayor resistencia, por lo tanto cuanto mayor es el número IK de la luminaria más resistente será. Philips dispone de múltiples modelos de pantallas estancas con niveles IK07, IK08 e IK10.
La sustitución de los tubos fluorescentes por tubos LED en una pantalla estanca no podría ser más sencilla. La mayoría de los tubos LED están diseñados para funcionar directamente con la tensión de la red eléctrica, sin necesidad de utilizar condensadores, cebadores o balastos.
Por lo tanto podremos actualizar nuestras pantallas estancas simplemente sustituyendo los antiguos tubos fluorescentes por tubos LED.
No obstante si queremos obtener el máximo ahorro energético es conveniente eliminar el cebador y los otros elementos innecesarios de la siguiente manera:
- Apaga la corriente eléctrica.
- Abre la pantalla estanca y quita el tubo fluorescente.
- Elimina el condensador, el cebador y el balasto.
- Conecta el cable de fase (L), de color marrón, negro o gris, al portalámparas de un extremo de la luminaria y el cable neutro (N), de color azul, al portalámparas del otro extremo. Conecta el cable de tierra, de color verde y amarillo, desde la patilla libre del portalámparas de un extremo a la patilla libre del portalámparas del otro extremo de la luminaria.
- Instala el tubo LED en la luminaria. Puedes instalar cualquier tipo de tubo LED de Philips.
- Cierra la pantalla estanca y conecta la corriente. Comprueba que el tubo LED se enciende correctamente.
La gama de pantallas estanca vacia Ledinaire de Philips se compone de modelos que incorporan uno o dos tubos LED con longitudes de 120 y 150 cm.

Philips también dispone de modelos de pantallas estancas compactas. La gama Ledinaire estanca presenta un magnífico equilibrio entre un producto de calidad y un precio ajustado, ideal para los proyectos básicos de iluminación del día a día. Mientras que la gama CoreLine estanca es adecuada para proyectos profesionales donde se necesita un excelente rendimiento durante mucho tiempo.