Cuantos lúmenes por metro cuadrado necesito

Todavía tenemos la percepción de que cuanto más brilla una lámpara más energía consume. Hace unos años, cuando se utilizaban bombillas incandescentes, la potencia en vatios (W) era proporcional a la cantidad de luz que emitía una lámpara: a mayor potencia mayor luminosidad. Pero con la irrupción de la tecnología LED en el mundo de la iluminación, cada vez se necesitan menos vatios para obtener gran cantidad de luz.

La eficiencia de cada tipo de bombilla se calcula dividiendo los lúmenes (lm), en inglés lumens, es decir la cantidad de luz que emite, entre los vatios (W), o sea entre la cantidad de energía que consume. Por lo tanto una fuente de luz será más eficiente cuanta más luz emita con la mínima cantidad de energía.

Sumario

  1. Qué son los lúmenes
  2. Cuántos lúmenes por metro cuadrado necesito
  3. Tabla de lúmenes recomendados

Qué son los lúmenes

Empezaremos por ver cuáles son las unidades de medida que se utilizan en la iluminación y cuáles son las características y diferencias de unas y otras.

Candela
La candela (cd) es la unidad básica de iluminación, mide la intensidad luminosa de una fuente que emite una radiación monocromática en una dirección determinada, a una frecuencia de 540×1012 hercios y con una intensidad de 1/683 vatios por estereorradián. Una candela equivale a la sexagésima parte de la luz emitida por un centímetro cuadrado de platino puro calentado hasta su punto de fusión, que es de 2046 Kelvin.

Aunque las candelas son unidades de iluminación no son conocidas popularmente. El lumen y el lux son las unidades empleadas más habitualmente.

Lumen
El lumen (lm) es la unidad internacionalmente establecida para medir el flujo luminoso de una fuente de luz. Es decir, la intensidad luminosa emitida por una fuente de luz se mide en lúmenes.

Un lumen se define mediante la relación entre una candela (cd) y el estereorradián (sr), que es la unidad de ángulo sólido, a través de la siguiente fórmula: 1 lm = 1 cd · sr, por lo tanto, cuando una fuente de luz emite una candela de intensidad luminosa en un ángulo sólido de un estereorradián, el flujo luminoso total emitido en ese ángulo es un lumen.

Todas las lámparas y bombillas del mercado indican su intensidad en lumens. Cuanto mayor es el número de lumens más luz emite.

Lux
El lux (lx) es una unidad de medida de la luz derivada del lumen. El lux es la unidad para medir la iluminancia o nivel de iluminación en una superficie de un metro cuadrado (1m²), de esta manera un lux equivale a un lumen por metro cuadrado: 1 lx = 1 lm/m².

La diferencia entre las unidades lux y lumen consiste en que el lux especifica la superficie sobre la que incide la luz, mientras que el lumen indica la cantidad de luz emitida por la fuente luminosa. Podemos ilustrar esta diferencia con el siguiente ejemplo; si aplicamos 1000 lúmenes uniformemente sobre una superficie de 20 metros cuadrados el nivel de iluminación será de 50 lux, pero si concentramos los 1000 lúmenes sobre un metro cuadrado la iluminación será entonces de 1000 lux.

Cuántos lúmenes por metro cuadrado necesito

El nivel de iluminación adecuado va a depender de la actividad que desarrollemos en cada espacio. No se necesita el mismo nivel de iluminación en un dormitorio, cuando nos estamos preparando para dormir, que en una mesa de trabajo cuando estados realizando una tarea con un requerimiento visual muy exigente, como por ejemplo un relojero.

Como referencia tomaremos las indicaciones especificadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en cuanto al nivel de iluminación mínimo exigido:

  • Zonas con exigencias visuales bajas: 100 lux / m²
  • Zonas con exigencias visuales moderadas: 200 lux / m²
  • Zonas con exigencias visuales altas: 500 lux / m²
  • Zonas con exigencias visuales muy altas: 1000 lux / m²
  • Áreas o lugares de uso ocasional: 50 lux / m²
  • Áreas o lugares de uso habitual: 100 lux / m²
  • Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux / m²
  • Vías de circulación de uso habitual: 50 lux / m²

Recordamos que estas indicaciones son los niveles mínimos exigidos, pero el propio Instituto indica duplicar la intensidad por metro cuadrado cuando exista el riesgo de caídas o accidentes en estos espacios.

Tenemos que tener en cuenta que el nivel de iluminación se mide en el plano de trabajo donde se realiza la tarea. En el caso de usos generales se mide a una altura de 85 cm. desde el suelo (la altura de un mostrador), mientras que en las vías de circulación se mide a nivel del suelo.

___________________________________________________________________________________________________

Explora nuestra gama de productos de iluminación profesional a precios inigualables.

___________________________________________________________________________________________________

Tabla de lúmenes recomendados

Como hemos visto anteriormente no es apropiado hablar de lumens por metro cuadrado sino de lux por metro cuadrado. Si decimos que para una cocina son convenientes 300 lux, necesitaremos multiplicar los lux por los metros cuadrados que tenga la cocina para conocer los lúmenes necesarios. Si la cocina, por ejemplo, tiene 12 m² necesitaremos 3.600 lúmenes para su correcta iluminación.

En el siguiente listado indicamos la cantidad de lúmenes adecuados para las aplicaciones más comunes en iluminación. Con esta guía resultará muy fácil calcular cuántos lúmenes por metro cuadrado son necesarios en base a las necesidades de cada zona. Hemos utilizado el rango de superficies más habituales para cada espacio.

Cocina
Iluminación general: 300 lux por m², entre 2700 y 3600 lumens.
Zona de preparación de alimentos: 600 lux por m², entre 1200 y 1800 lumens.

Baño
Iluminación general: 200 lux por m², entre 800 y 1000 lumen.
Para afeitarse o maquillarse: 500 lux por m², entre 500 y 1000 lumens.

Dormitorio
Iluminación general: 150 lux por m², entre 1800 y 2400 lumens.
Zona de lectura o estudio de los niños: 600 lux por m², entre 1200 y 1800 lumens.

Salón / Comedor
Iluminación general: 100 lux por m², entre 1800 y 2600 lumens.
Zona de comer: 300 lux por m², 1800 lúmenes.
Zona de ver la tele: 50 lux por m², entre 400 y 600 lumens.

Pasillos y escaleras
Iluminación general: 150 lux por m², entre 750 y 1500 lumens.

Comercios
Iluminación general: 400 lux por m²
Escaparates y exhibición de productos: 1000 lux por m²
Estanterías de productos: 300 lux por m²
Mostradores y cajas: 700 lux por m²

Pasillo bien iluminado de un supermercado, mostrando estantes llenos de productos y clientes comprando, destacando la correcta iluminación LED

Centros educativos
Iluminación general zonas de paso: 200 lux por m²
Iluminación en las aulas: 800 lux por m²
Iluminación bibliotecas y salas de estudio: 700 lux por m²

Sala de reuniones moderna con estudiantes y profesor, mostrando una adecuada iluminación LED que mejora la visibilidad y el ambiente de estudio

Centros sanitarios
Recepción y salas de espera: 250 lux por m²
Consultas y reconocimientos médicos: 500 lux por m²
Quirófanos: 5.000 lux por m²
Habitaciones: 150 lux por m²

Hostelería
Iluminación general recepción y zonas de paso: 200 lux por m²
Cocinas: 500 lux por m²
Comedores y salones: 350 lux por m²
Aseos y lavabos: 200 lux por m²
Barra de cafeterías y bares: 300 lux por m²

Oficinas
Zona de trabajo administrativo: 500 lux por m²
Zona de trabajo detallado: 1000 lux por m²
Salas de reunión: 350 lux por m²
Archivos: 200 lux por m²

Exterior
Zona de entrada y accesos: 300 lux por m²
Iluminación de fachadas: 200 lux por m²
Iluminación general: 80 lux por m²
Caminos: 120 lux por m²
Zonas de estar, bancos y mesas exteriores: 300 lux por m²

La gama de luminarias LED CoreLine de Philips ofrece luz de alta calidad, un elevado ahorro de energía y mantenimiento y una eficiencia lumínica excelente.

Por ejemplo la familia CoreLine Panel con una eficiencia lumínica de 100-128 lúmenes por vatio, es una luminaria para interior muy versátil, ideal para la iluminación de oficinas, comercios, centros educativos y centros sanitarios. La familia CoreLine Downlight con una eficiencia de 85-100 lúmenes por vatio es apropiada tanto para la iluminación doméstica como profesional. Mientras que la familia CoreLine Estanca con una extraordinaria eficiencia de 100-154 lúmenes por vatio, está indicada para entornos de gran humedad o alta contaminación como garajes, salas de calderas, industrias, etc.

Artículos relacionados

Cómo calcular la potencia necesaria para iluminación LED

Conceptos generales de iluminacion

Beneficios de la iluminación LED