Los paneles LED para el techo son uno de los tipos de luminaria LED más comunes que podemos encontrar actualmente. Ello se debe a su magnífico rendimiento lumínico, reducido coste y a que sustituyen a las luminarias que se van quedando obsoletas, como son las de tubos fluorescentes.
Cómo instalar un panel LED en el techo

Podemos incluir paneles LED en la mayoría de las instalaciones de iluminación profesional ya que se trata de un producto muy versátil, que requiere poco mantenimiento y de fácil instalación. Están especialmente indicados para áreas residenciales, comercios, centros sanitarios, centros educativos y oficinas, lugares en donde es necesario una luz de calidad, con una distribución uniforme y un alto indice de reproducción cromática.
Sumario
Los paneles LED para instalar en el techo suelen sustituir a las luminarias de tubos fluorescentes y habitualmente se montan en los techos técnicos de naves, oficinas y edificios públicos, por ello se fabrican con unas características concretas.
A la hora de instalar un panel LED en el techo hay dos factores que nos van a marcar el tipo de panel a elegir: el tamaño y la forma de montaje.

Tamaño de los paneles LED
Cuadrado
De 60x60 cm.
Rectangular
De 30x120 cm.
De 20x120 cm.
De 20x150 cm.
Tipo de instalación de los paneles LED
Instalación empotrada. Este tipo de instalación se realiza cuando queremos que el panel quede enrasado con el techo. Se utiliza normalmente en techos técnicos, en los que las placas tienen un tamaño normalizado de 60x60 cm o de 30x120.
Instalación adosada o de superficie. Se emplea cuando tenemos techos compactos, por ejemplo de hormigón o bovedillas de cerámica, donde no es posible instalar un panel empotrado.
Instalación suspendida. Se utiliza cuando existen techos muy altos y se desea instalar los paneles LED a una altura concreta, para obtener el mejor rendimiento lumínico en la superficie de trabajo a iluminar.
Los paneles LED de techo tienen una excelente relación entre la energía que consumen (W) y la cantidad de luz que emiten (lúmenes). Instalar un panel LED es una manera muy sencilla e inmediata de conseguir un gran ahorro económico en la factura de la luz. A continuación te mostramos una referencia de las potencias y rendimientos de algunos paneles LED de Philips:
Además de la potencia y el rendimiento lumínico del panel LED, también es importante tener en cuenta la temperatura de color de la luz LED. Dependiendo de la actividad que queramos desarrollar será más conveniente instalar un panel con una temperatura de color u otra. Si deseamos disponer de la máxima libertad podemos decantarnos por un panel LED con temperatura de color regulable. Las temperaturas de color más habituales son:

• Panel LED de 3000 K
• Panel LED de 4000 K
• Panel LED regulable entre 2700 y 6500 K
Cómo instalar un panel LED empotrado
1. Apaga la corriente eléctrica.
2. Quita la placa del techo técnico donde quieres instalar el panel LED y quita también la placa contigua.
3. Utiliza la ficha de conexión que viene con el panel LED. Conecta el cable de fase (L), de color marrón, negro o gris, al conector L y el cable neutro (N), de color azul, al conector N.
4. Coloca el panel LED en el hueco del techo donde quieres instalarlo.
5. Fija el cable de seguridad a la luminaria y ánclalo al techo para evitar que caiga la luminaria por accidente.
6. Enciende la corriente y comprueba que la placa LED funciona correctamente.
7. Coloca la placa contigua al panel LED.
Cómo instalar un panel LED en superficie (se necesita un kit de marco de montaje)
8. Apaga la corriente eléctrica.
9. Marca en el techo el área donde quieres instalar el panel LED, asegúrate de que haya una toma de corriente eléctrica.
10. Une tres lados del marco entre si y ánclalos al techo mediante tornillos.
11. Utiliza la ficha de conexión que viene con el panel LED. Conecta el cable de fase (L), de color marrón, negro o gris, al conector L y el cable neutro (N), de color azul, al conector N.
12. Introduce el panel LED en el marco aprovechando el lado libre.
13. Coloca el cuarto lado del marco y atorníllalo a los otros laterales.
14. Enciende la corriente y comprueba que la placa LED funciona correctamente.
Cómo instalar un panel LED suspendido (se necesita un kit de suspensión)
15. Apaga la corriente eléctrica.
16. Marca en el techo los puntos de anclaje según las indicaciones del fabricante. Asegúrate de que haya una toma de corriente eléctrica.
17. Atornilla la base de conexión al techo. Conecta el cable de fase (L), de color marrón, negro o gris, al conector L y el cable neutro (N), de color azul, al conector N.
18. Fija los cables de suspensión al techo y ancla los extremos libres a la luminaria para suspenderla.
19. Regula la altura de la luminaria mediante las pinzas de bloqueo de los cables hasta que quede nivelada.
20. Enciende la corriente y comprueba que la placa LED funciona correctamente.
Instalar un panel LED en el techo es muy fácil y rápido, proporciona un ahorro energético y económico inmediato y minimiza los trabajos de reemplazo y mantenimiento.
La gama Ledinaire Panel de Philips es una excelente opción cuando se requiere el elevado nivel de calidad del líder en iluminación profesional a un precio competitivo. Los paneles Ledinaire son fiables, económicos y asequibles, justo lo que se necesita en los proyectos del día a día.

La gama CoreLine Panel de Philips proporciona una luz uniforme y de excelente calidad, además están equipados con un conector rápido para facilitar su conexión e instalación. Son la opción más adecuada para los proyectos en donde la iluminación realmente importa ya que ofrecen una sobresaliente relación entre el rendimiento, la vida útil y el coste.