Guía de instalación de un proyector LED de exterior

La tecnología LED se va imponiendo gradualmente en el sector del alumbrado, gracias a su eficiencia energética, su alto rendimiento lumínico y su extensa vida útil, y en la iluminación exterior no es una excepción. Los proyectores LED de exterior se han desarrollado para sustituir a los de lámparas halógenas y de descarga, debido a que ya no se permite la fabricación y comercialización en la Unión Europea de estas tecnologías.

La gran versatilidad, amplio rango de potencias y reducido tamaño de los proyectores LED para iluminación exterior hacen que sean una excelente opción en muy diversas aplicaciones, como por ejemplo zonas de aparcamiento, polígonos industriales, perímetro de naves, fachadas de comercios, instalaciones deportivas de pequeño tamaño, parques y áreas de ocio municipales o jardines y fachadas de viviendas particulares y comunidades.

Sumario

  1. Pasos previos antes de instalar focos LED de exterior
  2. Cómo instalar un foco LED de exterior
  3. Consejos para instalar iluminación LED de exterior

Pasos previos antes de instalar focos LED de exterior

Al igual que en cualquier trabajo de iluminación lo primero que tenemos que hacer, antes de instalar los proyectores LED, es conocer las características específicas del proyecto. ¿Qué tamaño tiene la superficie a iluminar?, ¿dónde vamos a fijar los proyectores?, ¿tenemos acceso a una toma de corriente eléctrica cerca?… plantearse desde el principio estas cuestiones es fundamental para elegir el foco LED más adecuado a cada necesidad y evitar sorpresas en el momento de la instalación.

Hay dos aspectos principales a tener en cuenta antes de la instalación: el producto que vamos a instalar y el lugar donde lo vamos a hacer.

Producto a instalar
Para elegir el proyector LED más adecuado tenemos que conocer las características de la superficie a iluminar, una vez analizadas podremos decidir:

Primer plano de un soporte ajustable de un proyector LED exterior negro, con una llave hexagonal y tornillos sobre una superficie de concreto.
  • El flujo lumínico del proyector, es decir la cantidad de lúmenes que necesitamos.
  • El ángulo de apertura de la luz, que puede ser ancho, medio o estrecho.
  • El índice UGR de la luz LED, para evitar el deslumbramiento.
  • Si es conveniente que el proyector incorpore o no un sensor de presencia.
  • El número total de proyectores necesarios.
  • Si es necesario focos con posibilidad de conectividad, para monitorizarlos a distancia

Lugar de instalación
Es importante también analizar el lugar de instalación del foco LED:

  • ¿Cómo es la superficie donde lo vamos a instalar, lisa, irregular, compacta, blanda?
  • ¿Existen objetos u obstáculos que interfieran en la distribución de la luz?
  • ¿Dónde vamos a captar la corriente eléctrica para alimentar el proyector?
Vista nocturna de un campo de fútbol brillantemente iluminado por múltiples proyectores LED exteriores, demostrando su amplia cobertura.

Cómo instalar un foco LED de exterior

Una vez que ya hemos decidido los productos adecuados y donde van a ir montados vamos a explicar cómo instalar un proyector LED de exterior, como vas a comprobar es una tarea realmente sencilla:

1. La seguridad es siempre lo primero. Desconectamos la corriente eléctrica, utilizamos gafas de seguridad al realizar los taladros y usamos herramientas con mango de goma aislante para evitar descargas o cortocircuitos accidentales.

2. Una vez decidido el sitio exacto, marcamos los puntos en la superficie de anclaje con un lápiz, taladramos los agujeros y fijamos la lira, o el elemento de sujeción del proyector LED, mediante los tacos y los tornillos.

3. Realizamos la conexión eléctrica entre los cables que vienen del proyector y los del punto de toma de corriente. El cable de fase (L) es de color marrón, negro o gris. El cable neutro (N) es de color azul. El cable de toma de tierra es de color verde y amarillo.

4. Al ser una instalación de exterior es muy importante que la conexión eléctrica esté protegida contra la humedad. Utilizaremos siempre conectores estancos o introduciremos la zona de unión de los cables dentro de una caja de conexiones estanca.

5. Conectamos la corriente eléctrica y comprobamos que el foco LED se enciende.

Consejos para instalar iluminación LED de exterior

Siempre que se realiza una instalación eléctrica en el exterior hay que extremar las medidas de seguridad. Es imprescindible que tanto los proyectores o focos LED como las conexiones eléctricas cuenten con el adecuado grado de protección IP. Lo ideal sería un nivel IP65 o superior, para evitar posibles problemas causados por el ingreso de suciedad, polvo o humedad en el interior de los focos LED.

Otro aspecto a tener en cuenta es la normativa técnica que regula las instalaciones de iluminación exterior. En este sentido dependerá del tipo y del tamaño de la instalación a realizar. No es lo mismo instalar un proyector LED para iluminar el acceso a un garaje privado en una vivienda particular, que la iluminación de todas las zonas de aparcamiento de un gran centro comercial. En todo caso es importante que los instaladores profesionales conozcan el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (Real Decreto 1890/2008) y también de sus instrucciones técnicas complementarias: de EA-01 a EA-07. Este reglamento afecta especialmente a lo relativo con la eficiencia energética, los niveles de iluminación mínimos exigidos y las limitaciones del resplandor luminoso nocturno y la luz intrusa o molesta.

Vista detallada del soporte ajustable en el proyector LED, enfocándose en los ajustes de los tornillos y puntos de montaje.

La óptica es la parte más importante de una lámpara o de una luminaria y es la encargada de la distribución de la luz que estas emiten, para definir un conjunto óptico se suelen utilizar reflectores, difusores y/o lentes.

Existen ópticas de muy diversos tipos. Algunas ópticas están directamente relacionadas con el ángulo de apertura que hemos mencionado en el punto anterior, pudiendo ser distribuciones de luz anchas, medias o estrechas, entre otras muchas.

Los fabricantes pueden diseñar lámparas o luminarias con ópticas específicas según las necesidades de cada proyecto. Para representar gráficamente la distribución lumínica de una luminaria se utilizan las fotometrías o curvas fotométricas que muestran la distribución espacial de la luz en un plano cartesiano cuyas variables son la distancia y la intensidad luminosa.

Vida útil

Por último, también es conveniente, en proyectos que impliquen la instalación de múltiples puntos de luz, la realización previa de un estudio de iluminación, con la ayuda de una herramienta digital especializada como Dialux o similar. Esto permitirá diseñar, calcular y visualizar el proyecto de iluminación y comprobar que se ajusta a las necesidades del cliente. Este tipo de herramientas suelen incluir librerías actualizadas con los productos de los principales fabricantes de iluminación a nivel mundial.

Puedes contactar con Philips para aclara cualquier duda relacionada con tus proyectos de iluminación exterior. La gama de proyectores Ledinaire de Philips ofrecen una excelente relación entre la calidad del líder mundial en iluminación LED a un precio competitivo, para aplicaciones generales de exterior. La familia de proyectores LED CoreLine Tempo de Philips son la opción ideal cuando se busca un elevado rendimiento lumínico, una alta calidad de la luz y una larga vida útil. Su fácil instalación y gran hermeticidad (IP68) lo convierten en la solución perfecta para aplicaciones profesionales de exterior.

Artículos relacionados

Qué es un proyector de exterior

Diferencias entre tubos led T8 y tubos led T5

Cómo instalar tiras LED