La flexibilidad de la tecnología LED ha permitido aplicar la iluminación de muy diversas maneras y una de las utilidades con más éxito han sido las tiras LED, gracias a su fácil instalación, a sus posibilidades casi ilimitadas y a su reducido coste.
Consejos sobre cómo instalar tiras LED
Las tiras LED se han popularizado tanto para la iluminación profesional de oficinas, comercios y hostelería, como en la iluminación doméstica, en viviendas y hogares de todo el mundo. Su instalación es muy sencilla, siguiendo nuestros consejos podrás instalar las tiras LED sin problemas, ¿empezamos?
Sumario
Actualmente existe una amplia oferta de tiras LED, tanta que puede llegar a ser difícil saber cual es la más adecuada para cada necesidad. A continuación indicamos algunos aspectos a tener en cuenta para elegir la tira LED que mejor se ajustará a cada proyecto.

Qué cantidad de luz necesitas
Básicamente las tiras LED se utilizan para dos cosas: para decorar y para iluminar. En el primer caso no se necesita un nivel elevado de luz ya que se trata de conseguir un efecto estético sutil y agradable, podremos utilizar tiras LED de menor potencia. Si nuestro objetivo es utilizar las tiras LED para iluminar entonces necesitaremos una mayor luminosidad.
Qué voltaje tienen las tiras LED
Existen tiras led de diferentes voltajes, los más habituales son 12, 24 o 220 voltios. Las dos primeras necesitan incorporar un transformador que convierta la corriente eléctrica que llega de la red a 220 V hasta los 12 o 24 voltios que utiliza la tira LED. Sin embargo las tiras LED de 220 V se pueden enchufar directamente a la red eléctrica. Además, dependiendo de su voltaje, las tiras LED tienen unas características específicas:
Tira LED de 12 V. Podrás instalar una tira LED continua de hasta 8 metros sin experimentar decaimiento en la intensidad. Para longitudes mayores hará falta instalar un amplificador de potencia o un segundo transformador.
Tira LED de 24 V. Se puede instalar una tira LED continua de hasta 16 metros sin pérdida de intensidad. En longitudes mayores también necesitaremos instalar un amplificador.
Tira LED de 220 V. Estás tiras tienen un mayor rango, pudiendo instalar tiras LED continuas de hasta 50 metros de longitud.
Qué tipos de tiras LED existen
Además de por su potencia y por su voltaje podemos clasificar las Tiras LED por el color de la luz que pueden emitir:
Tiras LED monocromas
Se trata de tiras LED que emiten luz de un único color, generalmente en alguna tonalidad de blanco. Son las más habituales debido a su sencilla instalación y su reducido precio.
Tiras LED CCT (Cambio de temperatura de color)
Estas tiras LED solo emiten luz blanca pero permiten cambiar la temperatura de color, normalmente entre tonalidades blanco cálido, neutro o frío. Estas tiras LED necesitan un controlador para regular la temperatura de color deseada.
Tiras LED RGB
Las tiras LED RGB (del inglés Red, Green, Blue) permiten obtener cualquier color del espectro de luz visible e incluso el color blanco, aunque no será una luz blanca tan limpia y brillante como las de las tiras monocromas o CCT. Estas tiras también necesitan un controlador para regular el color de la luz.
Tiras LED RGBW
Estas tiras LED incorporan chips específicos que emiten luz blanca (del inglés white) de manera que pueden generar todos los colores del espectro y, además, blancos intensos, brillantes y limpios en cualquier temperatura: cálida, neutra o fría. También necesitan un controlador para regular el color de la luz.
Instalar tiras LED es muy sencillo, aún así hay que tener en cuenta tanto el voltaje como el tipo de color de luz de la tira para realizar la instalación correctamente:
A. Cómo instalar una tira LED monocroma de 12 o 24 V
- Empieza midiendo la longitud del espacio que quieres iluminar.
- Corta la tira LED a la medida que necesitas. Has de cortar solo por las zonas de la tira marcadas con el símbolo de unas tijeras.
- Quita la lámina protectora de la cara adhesiva de la tira LED y pega la tira en el lugar elegido.
- Conecta los cables que salen de la tira LED con las dos clavijas del transformador. El cable negro en la clavija negativa (-) y el cable rojo en la clavija positiva (+).
- Enchufa el transformador a la toma de corriente. La tira LED debería de encenderse. Si no se enciende quiere decir que la tira tiene polaridad. La solución consiste en invertir la conexión de los cables, el que estaba en la clavija negativa lo conectamos a la positiva y viceversa.

B. Cómo instalar una tira LED CCT, RGB o RGBW de 12 o 24 V Este caso es exactamente igual al anterior, con la única diferencia de que necesitaremos instalar además un controlador que gestione el color de la luz que emite la tira LED.
- Realiza los pasos del 1 al 3 del ejemplo anterior (A).
- Conecta los 4 cables que salen de la tira LED con las 4 clavijas del controlador. Tanto los cables como las clavijas están identificadas con una letra (R, G, B, V+).
- Conecta el controlador con el transformador mediante un cable de dos hilos, uniendo la clavija positiva (+) de ambos aparatos con uno de los hilos y la clavija negativa (-) con el otro hilo.
- Enchufa el transformador a la toma de corriente. La tira LED debería de encenderse.
- Utiliza el mando de control remoto o el propio controlador para cambiar el color o la intensidad de la luz.

C. Cómo instalar una tira LED monocroma de 220 V Dado que las tiras LED de 220 voltios no necesitan transformador, esta instalación es realmente sencilla.
- Repite los pasos del 1 al 3 del primer ejemplo (A).
- Enchufa los pines puntiagudos del conector con uno de los extremos de la tira LED. Utiliza una tapa final para proteger el otro extremo de la tira y evitar descargas accidentales.
- Inserta los pines redondeados del conector en el enchufe de seguridad de la tira LED.
- Enchufa la tira LED a la red, debería de encenderse. Si no lo hace quiere decir que la tira tiene polaridad. La solución consiste en desenchufar los pines redondeados, girarlos 180º y volverlos a insertar en el enchufe de seguridad.
D. Cómo instalar una tira LED CCT, RGB o RGBW de 220 V
En este caso procederemos de la misma manera que en el ejemplo anterior (C), con la única diferencia de que el enchufe de seguridad de la tira LED incorpora un controlador que permite gestionar el color de la luz. Estos controladores suelen incluir un mando a distancia para cambiar el color o la intensidad de la luz de forma remota.

Debido a su reducido tamaño y gran flexibilidad las tiras LED se pueden instalar en casi cualquier lugar, siendo ideales para realzar elementos arquitectónicos, crear ambientes sugerentes o líneas de luz continua. Dependiendo de donde queramos instalar las tiras LED necesitaremos un grado de protección IP determinado.
- Tiras LED para interior
Para instalar tiras LED en aplicaciones interiores con un grado de protección IP20 será suficiente, salvo que las queramos utilizar en aseos, cuartos de baño o lugares con una elevada humedad, entonces necesitaremos al menos una protección IP44. La gama CorePro LEDStrip de Philips está disponible en varias temperaturas de color y en varias intensidades. Son la solución perfecta para la iluminación interior cuando se busca una gran fiabilidad, un óptimo rendimiento y una buena relación entre precio y calidad. - Tiras LED para exterior
Si queremos instalar tiras LED en el exterior necesitaremos estar seguros de su hermeticidad, en este caso es conveniente que tengan un grado de protección IP65 y, para aplicaciones que vayan a tener un contacto directo con el agua, incluso un IP68.
Como podrás comprobar las aplicaciones de las tiras LED son casi infinitas, depende únicamente de la imaginación el encontrar el lugar perfecto dónde utilizarlas.
Descubre ahora las gamas de tiras LED de Philips y toda la información necesaria para su correcta instalación.