Cómo instalar una regleta LED

Las regletas de luz LED son luminarias lineales de pequeño formato que se utilizan para la iluminación doméstica en cocinas, cuartos de baño, dormitorios, estanterías, vitrinas,… o como alumbrado para entornos profesionales como almacenes, garajes, oficinas e iluminación general.

Las regletas LED sustituyen a las tradicionales regletas de tubos fluorescentes T5 y T8, incorporando todas las ventajas de la iluminación LED, como su bajo consumo, la posibilidad de regulación y una larga vida útil. Las regletas LED proporcionan una distribución muy uniforme de la luz y, en muchos modelos, se puede unir una regleta con otra formando una línea de luz prácticamente continua para adaptarse a la longitud del espacio que se desea iluminar.

Sumario

  1. Qué tipos de regletas LED existen
  2. Qué ventajas tienen las regletas LED
  3. Cómo instalar una regleta LED

Qué tipos de regletas LED existen

Para elegir la regleta LED que mejor se adapta a nuestras necesidades es conveniente analizar dónde la vamos a instalar y qué tipo de iluminación queremos conseguir.

Elegir regleta LED por tamaño
Las regletas LED se fabrican en varias longitudes y la mayoría tienen la ventaja de que pueden unirse unas con otras para lograr longitudes mayores. Los tamaños habituales son:

  • 30 cm de largo
  • 60 cm de largo
  • 90 cm de largo
  • 120 cm de largo
  • 150 cm de largo

Elegir regleta LED por luminosidad

Almacén con estanterías altas y pasillos iluminados por regletas LED, proporcionando una luz clara y uniforme para un ambiente de trabajo seguro y eficiente

Dependiendo del nivel de iluminación que queramos conseguir utilizaremos una intensidad u otra. Para una luz ambiental no será necesaria mucha luz, mientras que para trabajos manuales, como la preparación de alimentos en una cocina, es necesario contar con una buena cantidad de luz. A continuación te indicamos el flujo luminoso de las regletas LED CoreLine y Ledinaire de Philips:

Elegir regleta LED por temperatura de color
Los LED se pueden fabricar para que emitan luz a una determinada temperatura de color, las más habituales son blanco cálido (hasta 3300 K), blanco neutro (de 3500 a 5000 K) y blanco frío (más de 5300 K). Las regletas LED profesionales CoreLine y Ledinaire de Philips cuentan con versiones de 3000 y 4000 K.

Elegir regleta LED por índice de reproducción cromática (IRC)
El IRC, o índice de reproducción cromática, indica la fidelidad con la cual se ven los colores bajo una determinada luz. Este índice va desde 0 hasta 100, siendo 100 la reproducción perfecta del color. Cuanto mayor es el número IRC, o Ra, mayor es la fidelidad del color. Hay que tener muy en cuenta este índice si queremos iluminar entornos de diseño, artes gráficas, fotografía o moda, donde es muy importante la precisión de los colores.

Qué ventajas tienen las regletas LED

Utilizar regletas LED para la iluminación general es una opción que aporta múltiples beneficios a cambio de una mínima inversión.

Reducido tamaño
Luminarias de pequeño tamaño, ideales para instalar en lugares angostos y de difícil acceso.

Posibilidad de ampliación
Permiten unirse unas con otras para formar una línea de luz continua.

Fácil instalación
Su instalación es muy sencilla, pudiendo no ser necesario taladrar muebles o muros.

Mínimo mantenimiento
Su carcasa, de diseño lineal y liso, protege las lámparas en su interior y a la vez impide que se acumule excesivamente la suciedad.

Ahorro energético
Actualmente la iluminación LED es la más eficiente, con un ahorro del 50% en comparación con la tecnología fluorescente.

Larga vida útil
Las fuentes de luz LED tienen una extraordinariamente larga vida útil que, en el caso de las regletas, puede llegar hasta las 50.000 horas, 4 veces más que las lámparas fluorescentes.

Instalación versátil
Debido a su reducido tamaño y poco peso las regletas LED se pueden instalar de muy diversas maneras, pudiendo montarse tanto adosadas a muros, techos o muebles, como suspendidas mediante cables para colocarlas a la altura deseada.

Cómo instalar una regleta LED

Las regletas LED son luminarias muy fáciles de instalar. Las más ligeras incluso es posible fijarlas utilizando simplemente cinta adhesiva de doble cara.

Instalación de una regleta LED adosada

  1. Medir el espacio a iluminar y adquirir la regleta LED de la medida adecuada.
  2. Las regletas tienen unas pinzas de sujeción para fijarlas a la pared, techo o mueble. Marcamos en la superficie elegida los puntos donde atornillaremos las pinzas, taladramos la superficie, fijamos las pinzas y anclamos la regleta. Si no queremos perforar la superficie podemos fijar directamente la regleta utilizando cinta adhesiva de doble cara.
  3. Apagamos la corriente eléctrica.
  4. Enchufamos la regleta LED mediante el cable que se suministra con ella. Un extremo del cable al conector de la regleta y el otro al enchufe. Si no existe un enchufe cerca conectaremos los cables de la regleta a una toma de corriente mediante una ficha de conexión o clema, el cable de fase (L) es de color marrón, negro o gris, el cable neutro (N) es de color azul y el cable de toma de tierra es de color verde y amarillo.
  5. Encendemos la corriente eléctrica y comprobamos que la regleta se ilumina correctamente.

Instalación de una regleta LED suspendida

  1. Seguir el mismo proceso del punto 1 del caso anterior.
  2. Marcamos en el techo los puntos con las medidas indicadas por el fabricante, taladramos los agujeros y atornillamos los cables de suspensión al techo. Fijamos la regleta a los extremos finales de los cables de suspensión siguiendo las instrucciones del fabricante.
  3. Realizamos el mismo proceso que en los puntos 3, 4 y 5 de la instalación adosada.

Como vemos, la instalación de las regletas LED es realmente sencilla, pudiendo realizarla en muy poco tiempo.

Pasillo de almacenamiento iluminado por regletas LED, mostrando una instalación eficiente y una iluminación óptima para facilitar la visibilidad en el área de almacenamiento

Las regletas LED CoreLine de Philips aúnan un excelente rendimiento lumínico de hasta 141 lm/W y una buena calidad de luz, con una reproducción cromática Ra>80. Su difusor en acabado mate garantiza el máximo confort visual y dispone de versiones “Interact Ready” para utilizarse en un sistema conectado de iluminación inteligente, como por ejemplo Interact.

Las regletas LED Ledinaire de Philips son el equilibrio perfecto entre la calidad del fabricante líder en iluminación LED a un precio competitivo. Son regletas mini que se adaptan a múltiples aplicaciones decorativas y con un consumo energético reducido de entre 5W y 24W.

Artículos relacionados

Rieles de iluminación LED

Instalar panel led techo

Instalar focos LED