A. Software y aplicaciones especializadas
Actualmente existen múltiples programas y aplicaciones de software para ayudarnos a diseñar proyectos de iluminación LED, tanto de interior como de exterior. Estas herramientas sirven para calcular la potencia necesaria, el número de puntos de luz, la distribución de las luminarias, la eficiencia lumínica del proyecto, etc.
La mayoría son gratuitos e integran bibliotecas con los productos de iluminación de los principales fabricantes, lo que representa una gran ayuda a la hora de realizar nuestros proyectos de manera sencilla y rápida.
Algunos de los programas de software más reconocidos para el cálculo de la iluminación LED son DIALux, Relux, AGi32 o Calculux.
B. Tablas y fórmulas de referencia
Como hemos visto anteriormente la potencia eléctrica (P) se calcula multiplicando el voltaje (V) por la corriente (I). Esta es, sin duda, la fórmula más conocida de la potencia: P = V x I. Aplicando esta fórmula, si utilizamos una lámpara que funciona a una tensión de 10 voltios (V) y una corriente de 2 amperios (I), la potencia eléctrica que consumiría sería de 20 vatios: P = 10V x 2A = 20W.
No obstante la ley de Ohm establece que una corriente que fluya entre dos puntos es directamente proporcional a la tensión a través de esos dos puntos, e inversamente proporcional a la resistencia entre ellos. Esto se expresa con la fórmula V = I x R, donde V es el voltaje, I es la corriente y R es la resistencia.
Por lo tanto, empleando la ley de Ohm, podemos definir la potencia de estas otras dos maneras:
P = I2 x R: esta fórmula expresa que la potencia equivale a la corriente al cuadrado multiplicada por la resistencia. Este cálculo se realiza cuando conocemos la corriente y la resistencia, pero no el voltaje.
P = V2 / R: esta fórmula expresa que la potencia equivale al voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. Este cálculo se realiza cuando conocemos el voltaje y la resistencia, pero no la corriente.
C. Recursos adicionales y cursos de formación en cálculo de potencia
Naturalmente siempre es posible recurrir a empresas especializadas en alumbrado para que nos ayuden en el cálculo de nuestros proyectos de iluminación LED. Philips, al igual que otros importantes fabricantes, dispone de un departamento técnico dedicado a asistir y asesorar a los instaladores profesionales de iluminación con sus proyectos.
Igualmente existen cursos y programas de formación con los que los profesionales del alumbrado podrán ampliar sus conocimientos en el cálculo de la potencia y otros aspectos fundamentales de la iluminación. La Lighting Academy de Signify ofrece una amplia gama de recursos educativos para avanzar en los conocimientos sobre iluminación, abordando desde las últimas innovaciones de vanguardia hasta las soluciones del mundo real que necesitan los profesionales.