La tecnología LED se ha impuesto claramente en el mundo de la iluminación gracias a sus múltiples ventajas sobre la iluminación convencional y, muy particularmente, los líderes de este cambio son los tubos LED, que han llegado para sustituir a sus predecesores fluorescentes.
Cómo cambiar un tubo fluorescente por un tubo LED

Debido a la gran cantidad de luminarias que todavía utilizan tubos fluorescentes en la actualidad, es lógico adaptar la tecnología LED a las luminarias existentes. Aquí te mostramos cómo cambiar un tubo fluorescente por un tubo LED aprovechando la misma luminaria y disfrutar de todas las ventajas de la iluminación LED.
Sumario
Antes de empezar a utilizar tubos LED es conveniente conocer las ventajas que nos van a proporcionar en comparación con los tubos fluorescentes:
- Eficiencia y ahorro energético
Los tubos LED consumen, de promedio, un 50% menos de electricidad para generar la misma cantidad de luz que los tubos fluorescentes. La gama de tubos Master UltraEfficient de Philips consumen incluso un 25% menos energía que los tubos LED normales, siendo los tubos más eficientes actualmente.

- Vida útil
La vida útil de una fuente de luz se mide por la cantidad de horas de funcionamiento hasta que decae su rendimiento lumínico. Un tubo LED tienen una vida útil de hasta 75.000 horas, cinco veces más que un tubo fluorescente, con únicamente 15.000 horas. - Encendido instantáneo
Los tubos LED al encenderse generan luz al instante, sin parpadeo. Además no tienen un consumo de energía extra cada vez que se encienden. - Simplicidad de instalación
Un tubo LED está diseñado para conectarse directamente a la red. No necesita condensador, ni cebador, ni reactancia, con lo cual su instalación es mucho más rápida y sencilla que un tubo fluorescente. - Resistentes
La tecnología de un tubo LED es más resistente a las vibraciones y golpes que un tubo fluorescente, el cual dejará de funcionar si pierde el gas de su interior debido a cualquier pequeña fisura. - Ecología y medio ambiente
Los tubos fluorescentes están fabricados con materiales muy contaminantes como el mercurio o el vapor de mercurio. Los tubos LED no contienen elementos químicos contaminantes y se fabrican con materiales renovables.
Para poder cambiar con éxito un tubo fluorescente por un tubo LED empezaremos por familiarizarnos con los componentes que nos vamos a encontrar en la luminaria.
- Portalámparas
Los portalámparas, también llamados portatubos, son los elementos donde se insertan los casquillos de los dos extremos del tubo. A través de los portalámparas el tubo recibe la energía eléctrica para su funcionamiento. Cada tubo necesita dos portalámparas para su conexión. Los más habituales son para tubos T8 y T5, con casquillos G13 y G5 respectivamente.

- Condensador
Las primeras luminarias de tubos fluorescentes utilizaban condensadores, después se perfeccionó esta tecnología y ya no fueron necesarios. Un condensador, básicamente, absorbe o libera pequeñas cantidades de voltaje para estabilizar la tensión de la corriente eléctrica y que el circuito sea más eficiente. - Cebador
Un tubo fluorescente se compone de dos electrodos que envían corriente a través de un gas, el cual al calentarse emite luz. El cebador se emplea para aumentar la tensión de arranque que calienta el gas y es el elemento que produce la chispa de ignición en el interior del tubo. - Reactancia o balasto
La reactancia utilizada en una luminaria fluorescente, también llamada balasto, puede ser de dos tipos:
- Electromagnética (EM), la cual necesita un cebador.
- Electromagnética de alta frecuencia (HF), que no necesita cebador.
La reactancia se utiliza para estabilizar la intensidad de la corriente eléctrica que recibe el tubo y para aumentar la tensión necesaria en el encendido.

Puedes cambiar un tubo fluorescente por un tubo LED de varias maneras. Dependiendo de cómo hagas el cambio deberás de utilizar un tipo de tubo LED u otro:
A. La forma más sencilla es cambiar directamente a un tubo LED sin modificar la luminaria.
1. Desconecta la corriente eléctrica.
2. Quita el tubo fluorescente.
3. Coloca el tubo LED en la luminaria. Puedes instalar las gamas de tubos LED CorePro, Master, Master Value y MasterConnect de Philips. Utiliza las versiones identificadas con dos o tres aros en el casquillo. Consulta previamente que el balasto es compatible.
4. Conecta la corriente y comprueba que el tubo LED se enciende
B. Cambiar a un tubo LED sustituyendo el cebador por un cebador LED.
1. Desconecta la corriente eléctrica.
2. Quita el tubo fluorescente.
3. Cambia el antiguo cebador por el cebador LED que viene con el tubo LED.
4. Instala el tubo LED en la luminaria. Puedes utilizar todas las gamas de tubos LED EM de Philips, identificados con un aro en el casquillo.
5. Conecta la corriente y comprueba que el tubo LED se enciende.
C. Cambiar a un tubo LED eliminando los elementos electrónicos existentes.
1. Desconecta la corriente eléctrica.
2. Quita el tubo fluorescente.
3. Anula el condensador, el cebador y la reactancia.
4. Conecta el cable de fase (L), de color marrón, negro o gris, al portalámparas de un extremo de la luminaria y el cable neutro (N), de color azul, al portalámparas del otro extremo. Conecta el cable de tierra, de color verde y amarillo, desde la patilla libre del portalámparas de un extremo a la patilla libre del portalámparas del otro extremo de la luminaria.
5. Instala el tubo LED en la luminaria. En este caso puedes instalar cualquier tipo de tubo LED de Philips.
6. Conecta la corriente y comprueba que el tubo LED se enciende.
Una configuración muy frecuente son las luminarias con dos (o más) tubos fluorescentes en serie o en paralelo. Aquí te explicamos como realizar el cambio para instalar tubos LED de la manera más eficiente, eliminando el equipo innecesario:
16. Desconecta la corriente eléctrica.
17. Quita los tubos fluorescentes.
18. Elimina el condensador, el cebador y la reactancia.
19. Realiza la conexión de los tubos de la siguiente manera:
- Enlaza un conector del portalámparas de uno de los tubos con un conector del portalámparas del otro tubo, ambos en el mismo extremo de la luminaria.
- Repite esta misma conexión entre los dos portalámparas del otro extremo de la luminaria.
- Utiliza una regleta o clema para enlazar los dos conectores libres de los portalámparas de uno de los extremos con el cable de fase (L), de color marrón, negro o gris.
- Haz lo mismo en el otro extremo de la luminaria y enlaza con una regleta los conectores libres de los dos portalámparas con el cable neutro (N), de color azul.
20. Instala los tubos LED en la luminaria. Puedes instalar cualquier tipo de tubo LED de Philips.
21. Conecta la corriente y comprueba que los tubos LED se encienden.

Cambiar una instalación fluorescente por tubo LED es muy sencillo y proporciona una rápida amortización gracias al ahorro de energía, a la reducción del reemplazo de tubos y de los trabajos de mantenimiento.
Descubre todas las gamas de tubos LED de Philips para que puedas cambiar tus fluorescentes con todas las garantías.