Principales beneficios de la iluminación LED

Aunque para la mayoría de la gente los LED, o Diodos Emisores de Luz, son una tecnología muy reciente, la realidad es que su origen se remonta a hace más de un siglo. De hecho la electroluminiscencia de algunos materiales físicos, en la cual se basa la iluminacion LED, se observó por primera vez en 1907, aunque no fue hasta 1962 cuando se desarrolló el primer LED de luz visible en el espectro de color rojo.

Desde entonces la constante investigación en materiales semiconductores y la mejora en los sistemas ópticos han posibilitado la creación de LEDs de luz visible en múltiples colores y un constante aumento de la intensidad de la luz que estos emiten.

Actualmente la iluminación LED ha reemplazado rápidamente a otras tecnologías tradicionales de iluminación, como la incandescencia, la fluorescencia o la halógena. Hoy en día la iluminación LED es la tecnología más eficiente, económica, duradera y ecológica que existe. No es de extrañar por lo tanto que en la Unión Europea se hayan ido prohibiendo gradualmente la fabricación y comercialización de las tecnologías de iluminación menos eficientes.

Dada la enorme importancia y la evolución de los LED en el mundo de la iluminación es imprescindible que los profesionales técnicos e instaladores eléctricos conozcan todas las ventajas y beneficios que ofrece esta tecnología, tanto para sus clientes como para impulsar su propio negocio.

Sumario

  1. Ventajas técnicas de la iluminación LED
  2. Beneficios económicos y medioambientales
  3. Aplicaciones de la iluminación LED para profesionales
  4. Conclusiones

Ventajas técnicas de la iluminación LE

A. Eficiencia energética
La eficiencia energética de una fuente de luz se expresa mediante la relación entre la cantidad de luz que emite, indicado en lúmenes (lm) y la energía que consume, indicada en vatios (W). La tecnología más eficiente será la que con la misma cantidad de energía (W) consiga emitir más luz (lm).

a. Se están desarrollando pruebas con prototipos LED que llegan a emitir hasta 300 lm/W. Las lámparas LED Ultra eficientes de Philips en la actualidad tienen una eficiencia energética de 210 lm/W.

b. La iluminación LED es la más eficiente del mercado. En comparación las lámparas incandescentes tienen una eficiencia media de 13 lm/W, las halógenas de 21 lm/W, las fluorescentes de 80 lm/W, las de bajo consumo de 70 lm/W y las de descarga de 110 lm/W.

Diagrama técnico detallado que resalta los componentes estructurales y las características superiores de la iluminación LED comparada con las bombillas tradicionales

B. Larga vida útil
La tecnología LED de calidad transforma el 98% de la energía en luz y, al utilizar mucha menos electricidad que otros tipos de iluminación, sus componentes sufren muy poco desgaste prolongando la vida útil de las lámparas, que pueden llegar hasta las 75.000 horas. Esto hace que una lámparas LED dure entre 2 y 25 veces más que las convencionales. La larga vida útil de los LED conlleva un gran ahorro económico, al necesitar cambiar muchas menos lámparas a lo largo del tiempo y reducir casi a cero los trabajos de mantenimiento.

C. Alta calidad de luz
Los LED de calidad producen una luz muy uniforme y brillante. Mediante la combinación de los diversos materiales semiconductores que componen el diodo LED se controla de forma precisa la temperatura de color de la luz. Además, la pureza de la luz que emiten los LED permite obtener un índice de reproducción cromático (IRC) muy alto. Como ejemplo, la gama MASTER LEDspot ExpertColor MV de Philips consigue in IRC cercano a 100. Esta característica es muy importante en sectores como la industria gráfica, la moda, la fotografía o las salas de exposición, donde percibir fielmente los colores tiene una especial relevancia.

D. Encendido instantáneo
Otro gran beneficio que aporta la iluminación LED, a diferencia de la iluminación de descarga tradicional, es que se enciende al 100% de su intensidad de manera instantánea, lo cual permite, por ejemplo, iluminar las calles y ciudades de forma inmediata, sin momentos de penumbra o de escasa iluminación, lo cual incrementa la sensación de seguridad de los ciudadanos y ayuda a evitar accidentes. Además, la vida útil de los LED no se ve afectada por el número de encendidos y apagados de las lámparas.

E. Control de la iluminación
Por último, los LED permiten el uso de sistemas de control de la iluminación, desde los más sencillos vía Bluetooth a con DALI, hasta los más potentes como Dynalite o conectados online como Interact.

Beneficios económicos y medioambientales

A. Ahorro económico
La iluminación supone hasta el 50% del consumo eléctrico de las ciudades. En la situación energética actual es necesario buscar maneras de reducir el gasto al máximo y la iluminación LED ayuda significativamente a ello. Con un consumo energético muy inferior a otras tecnologías, los LED permiten reducir el gasto en la factura de la luz entre un 50% y un 90%.

Actualmente existen programas nacionales y europeos de ayudas, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética de los municipios y optimizar el uso de los recursos. El programa Green Deal europeo o el Plan para la renovación de alumbrado exterior (FNEE) son solo dos ejemplos de los incentivos existentes orientados a mejorar la eficiencia energética.

B. Sostenibilidad ambiental
Un menor consumo de energía reduce la emisión de CO2 a la atmósfera y ayuda a frenar el calentamiento global del planeta. Es evidente que apostar por fuentes de luz eficientes, como la iluminación LED, reduce la huella de carbono tanto de las empresas y los hogares como de las ciudades. Las lámparas LED se fabrican con materiales y técnicas que permiten su completo reciclado y no contienen ningún componente tóxico o contaminante, como el vapor de mercurio presente en los fluorescentes.

Gráfico circular que compara la eficiencia energética de las luces LED con otras tecnologías de iluminación, destacando el ahorro energético y los beneficios medioambientales de los LED

La Unión Europea ha ido prohibiendo gradualmente el uso de las tecnologías de iluminación menos eficientes (incandescente, halógena, fluorescente,…), con el objetivo de reducir el consumo de energía y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Aplicaciones de la iluminación LED para profesionales

A. Iluminación residencial
La iluminación LED contribuye a crear el ambiente perfecto para cada entorno del hogar. Su amplia gama de temperaturas de color, de intensidades lumínicas y de formas, tamaños y acabados de las lámparas y luminarias LED las hacen perfectas para conseguir la atmósfera deseada, aportando, además, un gran ahorro de energía y una luz de alta calidad.

MyCreation de Philips consiste en una completa gama de luminarias a medida, impresas en 3D, que el cliente puede personalizar según sus gustos y necesidades, sin límite de unidades.

B. Iluminación comercial
Los beneficios que aporta la iluminación LED para el alumbrado de tiendas, oficinas y superficies comerciales son enormes. Aparte de su gran vida útil, que reduce el reemplazo de las lámparas y minimiza el mantenimiento, y del gran ahorro energético, que puede llegar al 90% en comparación con otras tecnologías de iluminación, los LED posibilitan un control total sobre la iluminación, desde programar escenas de luz a regular el alumbrado de manera remota. Además, la alta calidad de la luz LED permite una elevada reproducción del color (IRC), lo cual ayuda a realzar y apreciar fielmente los productos expuestos.

Fotografía de un espacio comercial moderno iluminado con tecnología LED, mostrando una iluminación brillante y uniforme que realza un ambiente limpio y atractivo

C. Iluminación industrial
La extraordinaria evolución técnica experimentada por la iluminación LED ha permitido desarrollar productos con un gran flujo lumínico, capaces de alumbrar perfectamente los entornos industriales y fabriles más adversos aportando un enorme ahorro de energía. Desde campanas industriales, luminarias estancas o líneas de luz hasta lámparas LED de sustitución directa de HID.

La iluminación LED aporta muchas ventajas a la industria; reduce los costes de propiedad gracias a productos duraderos. Menos costes de consumo de energía. Cumple con las normativas nacionales e internacionales de salud y seguridad. Garantiza un entorno de trabajo seguro y promueve el bienestar y la salud visual de los trabajadores. Reduce la huella de carbono y limita el impacto medioambiental al mejorar la eficiencia y la reducción de residuos,…

Además, los productos LED han sido diseñados para soportar las condiciones industriales más adversas, con productos seguros y resistentes, con unos elevados niveles IP e IK que los hacen óptimos para funcionar perfectamente con una gran humedad, contaminación o ambientes corrosivos.

Conclusiones

Como hemos visto los beneficios que aporta la iluminación LED son enormes; un gran ahorro de energía, una larga vida útil que minimiza los cambios de lámpara y los trabajos de mantenimiento con el subsiguiente ahorro económico. Mejora en los niveles lumínicos y en la calidad de la luz. Aumento de la seguridad y el bienestar de las personas. Posibilidad de gestión remota inteligente de todo el sistema y toma de decisiones basadas en información real. Reducción de la huella de carbono y menos residuos, limitando el impacto medioambiental, etc.

Si eres un instalador eléctrico profesional y quieres ofrecer a tus clientes la mejor solución de alumbrado posible, la iluminación LED es la elección acertada. Ponte en contacto con el líder mundial en iluminación y descubre la manera de hacer crecer tu negocio y la satisfacción de tus clientes.

Artículos relacionados

Conceptos generales de iluminacion

Cómo instalar tiras LED

Cómo calcular la potencia necesaria para iluminación LED